This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:添加 POE 功能后、磁性元件将发生变化、希望确保兼容性

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050089/dp83640-adding-poe-capabilities-magnetics-will-change-want-to-ensure-compatibility

器件型号:DP83640

您好!

在定制电路板中、我们目前使用的是 DP83640 PHY 以及 Delfino F28388D C2000。   工作正常。

对于我们的10/100磁性元件、我们使用 JX0011D21BNL。   它如下所示:

我们现在正在使用 POE 进行设计。   我们正在研究与 JK0-0144BNL 类似的东西、它看起来像:

此磁性元件与您的 PHY 的兼容性是否存在任何问题或疑虑?  

您是否会推荐其他(磁性元件)?为什么?

使用此拓扑的 PHY 的(电路)配置是否有任何更改?   如果有需要、我可以提供原理图。

感谢您的支持。   我们始终对此表示赞赏。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    结构我看到以下差异:  

    1. CT 在您的新磁性元件上短路。 在您的原始原理图上、它们是否也在电路板上短路? 如果是这样、则您的结构应该相同。  

    将22nF 电容器连接到75欧姆。 如果您可以使用不带22nF 的替代器件、则它应与您先前测试的选择相同。 我们没有任何数据支持不使用22nF 电容器、但如果您想使用与您测试过的电容器完全相同的解决方案、您可以在没有22nF 电容器的情况下搜索磁性电容器。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    共模扼流圈和1:1隔离变压器的顺序在两者之间似乎不同。   我可能错了、但在我关于具有集成 POE 磁体的 RJ45连接器的研究中、

    • 脉冲似乎普遍具有以下顺序
    •       电缆->  隔离变压器->  共模扼流圈->  PHY。   
    • 大多数其他制造商似乎也是这样做的。   

    很抱歉、如果不清楚、但我的主要问题是关于这一点。   此拓扑是否可接受/兼容我们的 TI PHY 选择?   

    对于电容器...很明显、75欧姆电阻器必须进行交流耦合、尤其是在 POE 应用中。   我同意应该质疑添加22pF 电容器(原始1000pF 单电容器)的问题、这也是我要提出的另一个原因。   我了解过的每个制造商似乎都在为 POE 应用设计的连接器中添加了这些连接器。  

    关于 CT 的短路、TI 的 F28388D 评估板与电路板或我们的电路板一样、在电路板上对 CT 短路(到3.3VDD)。   这是 PHY 所要求的..... 我认为、短路是在电路板上还是在连接器上都无关紧要。   但是、如果这关系到 TI、请告诉我。

    总体而言、我假设 TI 针对 POE 的集成磁性拓扑提出了建议、因为它明确针对非 PoE 应用提出了建议。   我可以根据我们现有的设计选择连接器并对其进行测试、但我更喜欢从 TI 及其专家开始。

    感谢你能抽出时间。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我们有时会在 朝向 PHY 侧的带共模扼流圈的电路板上看到更好的 EMC 性能。

    遗憾的是、我们没有推荐的列表或"不可"的 PoE 应用 RJ-45连接器列表。 在对建议进行研究时,我发现在早期的 e2e 线程中,我的一位同事将许多 TI 的 PoE 参考设计组合在一起:  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/983127/dp83822i-best-phy-for-tps23881-poe-pse-implementation

    下面是其中一个 PoE 设计640的参考原理图:  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/DP83848-POE-schematic--snlr019.pdf

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    感谢您提供指向您的同事 Gerome 相关帖子的链接。   这些参考设计中有几种与隔离变压器优先、共模扼流圈第二的拓扑相匹配...并且 在输入端具有每75欧姆电阻器串联电容。   这很有帮助。

    如果 TI 将这些信息整合到应用手册中、将非常有用。   

    再次感谢您的帮助、

    Mike