This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H-Q1:RxD 引脚的最大驱动电流

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050845/tcan1051h-q1-maximum-drive-current-of-the-rxd-pin

器件型号:TCAN1051H-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042

您好!

我们在隔离式 CAN 电路中使用 TCAN1051HDQ1。 隔离通过一对隔离 RxD 和 TxD 信号的光耦合器来执行。 收发器的 RXD 信号通过7mA 的灌电流使光耦合器的 LED 亮起。 这在引脚的绝对最大额定值范围内(8mA 时)、但我们不确定这是否在数据表第6.4节中定义的推荐范围内。 我们不清楚、与引脚相关的定义是正/负电流。 请确认7mA 是否可接受、如果不能、是否有任何方法可以解决此问题、例如 TI 的替代器件? 由于这是对现有产品的升级、我们对电路的更改程度相当有限、但我们对您可能提出的任何建议都持开放态度。

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    该解决方案在不损坏收发器方面应该是可以的、因为不会超出绝对最大值。 建议的2mA 输出描述了可在其中保持指定输出电压的输出电流。 在 RXD 引脚上具有7mA 负载时、可能无法满足数据表中的 VOH/Vol 电平。 但是、由于仍然可以提供电流、因此这对于打开 LED 应该是可以的(当然取决于光耦合器)。  

    对于不同的解决方案、您可能会考虑 ISO1042。 这是一个集成在同一封装中的 TCAN1042 CAN 收发器和数字隔离器。 对于该器件、RXD 和 TXD 信号在整个封装中与 CAN 引脚隔离。 数字隔离器还为光耦合器提供了多种优势。 如果您对该解决方案感兴趣、请告诉我该设计是否有修改空间。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric、这回答了我的问题