This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:DS90UB953 DS90UB954中没有 CSI-2传感器数据

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050073/ds90ub953-q1evm-ds90ub953-no-csi-2-sensor-data-to-the-ds90ub954

器件型号:DS90UB953-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!

我将一个 IMX219连接到953 评估板、该板连接到954评估板。 链接正常、953上运行模式生成的脚本正在工作。 当我初始化传感器时、会进行 CSI-2通信、但在 ALP 工具中看不到水平和垂直帧。 当我检查953的 CSI 错误寄存器时、我看不到任何 CSI 帧错误。

出什么问题了?

祝您一切顺利、Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您是否确定能够与传感器通信并将 CSI 数据输出到953? 还应确保在954中设置 ID 和别名寄存器、以便可以通过链路发送 I2C 数据。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    与传感器的 I2C 通信正在工作。 就在初始化之后、我看到从传感器到953的数据/时钟。

    GR、Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    数据似乎正在正确地传递到 CSI 端口、但您没有接收到任何数据。  您能否直接读取寄存器0x73 - 0x76以查看是否正在接收线路?  此外、是否也可以在串行器侧使用 PSTGEN 来查看是否能够接收数据?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     PSTGEN 的意思是什么?

    此致、Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    抱歉、这是一个拼写错误、 我想说尝试953上的 PATGEN 功能。  但您提到过您已经尝试过这种方法、您能够看到数据吗?  如果是这样、问题似乎出在传感器和串行器之间。  是否能够读取953 CSI 错误寄存器0x5C 至0x64?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、我在线看到"SYNC 序列中的多位错误-不可纠正"错误1. 我必须仔细检查  这条线路的布线。

    此致、

    Rob