This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:在输入和输出之间切换

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051171/tca9535-switching-between-input-and-output

器件型号:TCA9535

大家好、

我对 TCA9535有疑问。

I/O 端子用作输入、输入端子上拉至5V。
未使用的端子连接到 GND。
如果在此状态下 I/O 从输入切换到输出、IC 是否会损坏?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="388934" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051171/tca9535-switching-between-input-and-output ]\n 未使用的终端连接到 GND。
    如果在此状态下 I/O 从输入切换到输出、IC 是否会损坏?

    如果输出为低电平、则不会出现问题、但如果其输出为高电平、则您将遇到 PFET 与 GND 竞争的情况、这可能会导致高电流并使 FET 饱和。 我认为这可能会因高电流消耗而导致发热问题。 我在技术上认为、如果根据数据表中的绝对最大规格拉取超过50mA、这可能会损坏器件;从技术上讲、这将取决于您使用的 Vcc、因为饱和电流会随着您更改 Vcc 而变化。  

    我们的数据表建议运行条件规定 、当驱动高电平时、您不应尝试拉大于10mA 的电流、因此我不建议您这样做、建议您将其固定/更改。  

    -Bobby