This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:布线距离

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051196/trs3243e-trace-distance

器件型号:TRS3243E

您好!  

客户想知道源到 TRS3243E 和 RS232连接器是否存在任何布线距离限制。 请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TRS3243E 符合或超过 TIA/EIA-232-F 和 ITU v.28标准的要求。 RS232标准的最大电缆长度约为20m、但这取决于多个因素、例如波特率、电缆类型、电缆上的电容量、您正在驱动的负载等  

    来回答您的问题。 限制并不取决于器件的规格、而是取决于您的 RS232设置的整体设计。  

    此致、

    Tyler