This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550和 TCAN4550-Q1之间的差异

Guru**** 2747525 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051129/tcan4550-q1-the-difference-between-tcan4550-and-tcan4550-q1

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

请告诉我 TCAN4550和 TCAN4550-Q1在硬件和软件方面的区别。

我们的客户  希望将 TCAN4550-Q1用于其产品、但无法获取 TCAN4550-Q1、因此他们使用可用的 TCAN4550进行评估、并尝试在 TCAN4550-Q1可用时将其替换。
最终使用 TCAN4550-Q1时、使用 TCAN4550进行评估是否存在问题?

此致

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉

    这两个器件之间的区别仅仅在于它们所经历的鉴定程序。 Q1表明符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准。 否则、两个器件的硬件和软件是相同的、在使用 TCAN4550-Q1之前评估 TCAN4550完全没问题。

    此致、

    Eric Hackett