This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:USB C SFP+ Alt 模式部件选择帮助

Guru**** 2390765 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TMUXHS4212, TUSB1146, TPS65987D, HD3SS460, HD3SS3202, TMUXHS4412, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049799/tmuxhs4212-usb-c-sfp-alt-mode-part-selection-help

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件:TUSB1064TUSB1146TPS65987DHD3SS460HD3SS3202TMUXHS4412HD3SS3412

大家好、我正在尝试设计 USB C PD 交替模式接口的拉电流侧和灌电流侧、该接口将使用 SFP+进行交替模式。 我将使用 TPS65987D 在拉电流和灌电流上进行 PD 和 CC 端口控制。 我本来想使用 TUSB1146 (拉电流侧)和 TUSB1064 (灌电流侧)之类的器件、但它们是单向的、用于交替模式信号。 我发现 TMUXHS4212看起来是一个很好的备选器件、因为它是双向的、但我想确保它可以与 SFP+信号一起使用、因为我不确定 SFP+信号的细微差别。 您能否告诉我任何其他合适的多路复用器/开关/转接驱动器解决方案可能是不错的候选解决方案? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看一下 HD3SS460、它是用于 USB-C 交替模式的多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来只能处理高达5Gbps 的数据速率、SFP+为10G。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、尚没有用于交替模式的10G 多路复用器。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TMUXHS4212呢? 这是否有任何原因是不合适的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还是 HD3SS3202?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些多路复用器不适用于交替模式。  您能否绘制方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我必须回顾并搜索一些4通道多路复用器/多路信号分离器、以使其更简单、但这里是我所拥有的。 使用 TMUXHS4412或 HD3SS3412背靠背时、我想我可以制作一个交替模式多路复用器。 让我知道这是否可行、以及哪种芯片可能可预处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从方框图中可以看到、它似乎可以正常工作。

    此致、

    Brian