This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:连接954与放大器;仅通过 CSI-2连接 DS90UB953-Q1EVM

Guru**** 1468350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050541/ds90ub954-q1evm-connecting-954-ds90ub953-q1evm-over-csi-2-only

器件型号:DS90UB954-Q1EVM

我使用954评估板、953评估板和自定义连接器、分别从954上的 J24连接到953上的 J1、以通过 CSI-2/MIPI 连接这两者。 我正在通过 USB 通过 AnalogLaunchPad 控制这两个器件、但链路未通过(我正在检查954的"信息"下的"当前 CSI TX 状态"和"当前 RX 端口状态"、两个都未注册通过)、即使器件已连接并通电也是如此。 当我更改一些跳线设置并通过 FAKRA 电缆/通过 FPDLink 连接两个跳线时、链路会通过、因此我至少知道两个器件都在工作。 我已经检查过我的自定义连接器好几次了、每条数据线和两条时钟线都连接到另一个评估板上的对应器件。

实质上,我尝试从954 -> 953中验证 CSI-2链路,以确保在创建更复杂的设置之前正常工作,并且我无法在 CSI TX 端口上看到通过的链路。

有关此设置的更多信息:

-两个评估板都使用12V 电压独立供电、我可以使用万用表(953上的3V3和1V8、954上的5V)正确测量一些较低的电压轨。

-自定义连接器仅连接 CSI2时钟和数据线路,不会将电源传递给953。

我使用的是800Mbps 和3个数据通道。 我还尝试了2个和1个数据通道、但它们也不能正常工作、正如我所期望的那样。

-在 AnalogLaunchPad 中、我首先打开954上"转发"下的 CSI2 TX 0复选框、然后为我正在使用的端口(0)打开 RX 端口转发。 这些指令的顺序可在数据表中找到。

-跳线设置为不处于同轴电缆供电模式(因为它们是独立供电的)、但这两种模式都不允许链接在 AnalogLaunchPad 上显示为通过。

-在两个评估板上正确设置了将每个器件置于 CSI 模式的跳线。

-当我断开时钟线与954的连接并通过 SMA 电缆将其直接发送到示波器时、我会在开启 CSI-2和端口转发之前看到两条扁平的0V 线。 当我执行这两个操作后、时钟的 P 线上升至1.2V、N 线保持在0V。

-我 从同事那里听说、如果没有 FPDLink 连接到953、MIPI 线路可能无法正常工作、因此我使用 FAKRA 电缆、电源连接了另一个954解串器、并将跳线正确设置为953 (此设置看起来像954 --CSI2->953 --FPDLink-->第二个954)。 这不会改变原始 CSI2连接、954/953之间的链路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    是否在954中使用模式生成?

    GR、Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我对您的术语有点困惑、因为您将箭头指向954到953的方向。  在您的设置中、CSI 数据应在953处进行串行化输入并发送到954、然后在其中进行解串化并通过 I2C 发送到某些 SoC。  如果您无法使器件锁定、那么我首先要检查的是每个器件是否已通电以及它们处于哪种自举模式。  954/953产品页面中有各自 EVM 的用户指南、其中介绍了如何设置时钟模式。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果您阅读了我的帖子、则表明我已经检查 了两个器件的电源和自举模式、它们都是正确的。

    我要尝试在数据源和串行器之间建立第一个链路(串行器随后将连接到解串器、 但该连接工作正常)、这样我就可以在数据源和串行器之间插入 CSI2隔离方案并对其进行测试。

    我希望通过打开模式生成功能、将解串器用作 CSI 数据源。 如果这不是954的适用用例、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我看到您现在正在尝试做什么。  只要数据/时钟通道正确匹配、就可以将954 PATGEN 用作953的 CSI 源。 您是否能够共享前954的寄存器转储?  似乎 CSI 端口未处于活动状态且仍处于 LP 状态。

    您还可以分享您在我想查看 CSI 端口状态的示波器中提到的屏幕截图吗?

    此致、

    Nick