This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223E:TRS3223波形问题

Guru**** 2856500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050915/trs3223e-trs3223-waveform-problem

器件型号:TRS3223E
主题中讨论的其他器件:TRS3223

您好!

高/低电压水平下的电压振动、

请参阅随附的详细文件、感谢 you.e2e.ti.com/.../TRS3223.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    此纹波是由电荷泵电路引起的、此电路将 RS232信号驱动为高电平和低电平。  

    此电荷泵博文介绍了电容器 C1、C2、C3和 C4的影响。 更改这些电容器的比率会决定多种影响、例如纹波高度和纹波频率。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    RS232信号的高低纹波、但我认为我们的电压电平对于 VIH/VIL 来说是可以的、并且对 RS232数据传输没有影响、这是正确的吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、RS232信号的高低会产生纹波。 如果您满足 VIH/VIL 的建议工作条件、电压纹波将不会影响 RS232数据传输。 电压纹波是由电荷泵电路导致的、该电路将信号驱动为高电平和低电平... 这是器件的正常运行。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的回复。