This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:我们能否将 TUSB211直接替换为 TUSB214?

Guru**** 2929790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB211, TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051248/tusb211-can-we-directly-replace-tusb211-to-tusb214

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB4041ITUSB214

尊敬的 TI 专家:

我们将 TUSB211用于 TUSB4041I 的上行端口。

但由于 TUSB211 L/T 问题、我们希望将 TUSB211替换为 TUSB214。

我们希望在不进行修改的情况下替换电路和 PCB。  

是否可以应用 TUSB214?

是否有您可以预测的问题?

谢谢你。