This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:I2C 参考驱动程序代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050653/tusb546-dci-i2c-reference-driver-code

器件型号:TUSB546-DCI

尊敬的:  

 能不能 ~我提供 TUSB546-DCI 参考驱动程序代码了,我需要 I2C 通信方式,非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有用于 TUSB546的专用 I2C 驱动器。 标准 I2C 主机应能够访问数据表中列出的 TUSB546寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik:

    GPIO 驱动程序代码?  或者任何类似的函数驱动程序代码都可以。 非常感谢~

    参考代码的设计速度很快,但配置寄存器更复杂;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、不存在示例代码、您可以在下面找到一些示例伪代码/寄存器配置。 对于这些配置、TUSB54-DCI 通常由 PD 控制器使用自己的独立 GUI I2C 或 GPIO 模式进行配置。

    //(地址、数据)

    //初始加电配置。

    (0x0A、0x11)、// EQ_OVERRIDE 和 USB3.1默认值。

    (0x10、0x55)、// DP 通道0和1 EQ

    (0x11、0x55)、// DP 通道2和2 EQ

    (0x20、0x11)、// USB-C Rx1/Rx2 EQ。 未在完全 AEQ 中使用

    (0x21、0x05)、// SSTX 接收器 EQ。

    //在 USB 和 DP 模式之间进行选择时进行控制。

    如果(USBIST_NORMAL){

    (0x0A、0x11);}

    否则、如果(仅 USB_FLIP){

    (0x0A、0x15);}

    如果(Dponly_normal){

    (0x0A、0x12);}

    如果(Dponly_flip){

    (0x0A、0x16);}

    如果(DPUSB_NORMAL){

    (0x0A、0x13);}

    如果(DPUSB_FLIP){

    (0x0A、0x17);}

    else //没有连接到 Type-C{

    (0x0A、0x10);}