This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:TI 是否有类似于 Realtek RTL8152B 的 USB 转以太网适配器 IC?

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050922/dp83867cs-does-ti-have-a-usb-to-ethernet-adapter-ic-similar-to-realtek-rtl8152b

器件型号:DP83867CS

您好!  
我希望 通过 USB 2.0接口将以太网连接添加到 Raspberry Pi Zero。

TI 是否有一个可实现该功能的简单集成 IC? 与 用于 Raspberry Pi 的以太网/USB 集线器 HAT 类似、1个 RJ45以太网端口、3个 USB 端口(waveshare.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的查询。

    以太网产品系列中没有类似的器件。

    如果您没有其他问题、 请单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa