This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S116:HDMI 2.1

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD5S116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050404/tpd5s116-hdmi-2-1

器件型号:TPD5S116

你好。

TPD5S116是否适合与 HDMI 2.1配合使用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    我们将查看这个问题并返回给您。 谢谢

    建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您建华。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    HDMI 2.1的主要更新是 增加了对更高分辨率和更高刷新率的支持。 而 TPD5S116用于电压电平转换、5V_OUT 电流限制和针对 HDMI 控制器的整体 ESD 保护。  从相关特性中、我看不到 HDMI 2.1 和2.0之间的差异。  

    但 HDMI 2.1于2017年11月发布、而 TPD5S116 于 2012年12月发布。 因此、它未针对 HDMI 2.1进行验证。 因此、这仍然需要检查 HDMI 2.1。

    谢谢。

    建华