This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可替代 MAX3098EBESE+

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050896/alternative-to-max3098ebese

主题中讨论的其他器件:SN75LBC170

大家好、

您能否提供 MAX3098EBESE+的最佳替代方案?

提前感谢

此致

Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    就三路 RS485接收器而言、我们拥有的最接近 SN75LBC170。 如果客户可以使用四路接收器、我们有更多选择、但对于三路接收器、这是我们唯一的选择之一。

    您能告诉我客户的任何其他要求吗?

    此致、

    Eric Hackett