This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:每个信号的状态值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050798/xio2001-state-value-of-each-signal

器件型号:XIO2001

您好!

我想知道 该 IC 中每个信号的复位状态和初始状态值。

对于除复位信号(PRST)外具有 I/O 类型"O"和"I/O"的信号、复位 状态和初始状态是否已取消置位或处于高阻态?
请告诉我。

示例 1:断言的情况

信号 复位状态 初始状态
标准 L L
IRDY h h
・・・μ A ・・・μ A ・・・μ A

示例 2:如果是 Hi-Z

信号 复位状态 初始状态
标准 Hi-Z Hi-Z
IRDY Hi-Z Hi-Z
・・・μ A ・・・μ A ・・・μ A

此外、让我再问一个问题。
请告诉我以下信号的复位状态和初始状态。
・RXN
・RXP
・TXN
・TXP
・AD[31:0]

此致、

T.福冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出的状态分为不同的类别:

    1)。 内部上拉/下拉:
    有信号有内部上拉或下拉。 一旦施加稳定的电源、就会立即驱动。 其中包括 GRST#(上拉)和 GPIO (上拉)

    2)。 外部器件:数据表引脚功能外部器件列、要求在某些 I/O 或输出上进行某些设置。 一旦有稳定的电源、这些电源就会生效。

    3)。 漏极开路:CLKREQ#和 WAKE#等引脚是集电极开路、因此一旦提供电源、这些引脚就会立即生效。

    4)。 PCI 信号 TXP/TXN。 这些信号在复位期间被静音、然后在 PERST#之后被驱动。 请注意、这些要求使用外部交流耦合电容。

    5)。 PCI 总线信号、例如 AD0-AD31、IRDY 和 PAR。 XIO2001与 PCI 总线版本2.3兼容。 请注意本文档的链接、其中详细介绍了 IO 和输出状态:
    www.cisl.columbia.edu/.../pci_23.pdf

    此致,Nasser