This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5146M2:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146M2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050689/tvp5146m2-searching-ti-solution

器件型号:TVP5146M2

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户正在寻找 CH7024B 的替代 产品(规格:输入 RGB888、输出 CVBS)

请帮助推荐 TI 解决方案 Thx

请参阅以下数据表

e2e.ti.com/.../Gid688Pdf_5F00_CH7024B-Datasheet-Rev3.2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

       首先 、我们 不再在 e2e 论坛上为 TVP5146Mx 提供直接技术支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。  

     其次、我通过阅读 TVP5146M2数据表了解到、它是一个解码器、而不是像 CH7024B 这样的编码器。 请参阅以下数据表摘录。 基本上、它可以解码模拟视频信号并将其转换为数字分量视频。 CH7024B 是将 RGB 和 YcrCb 等视频输入编码为 NTSC 和 PAL 标准等输出格式的编码器。 所以他们做的是相反的事情。  

      我在 https://www.ti.com/interface/hdmi-displayport-mipi/products.html 中也找不到任何编码器。 很抱歉缺少指导。 您可能希望与当地销售团队进行核实。

    TVP5146M2:

    1.2说明 TVP5146M2器件是一款高质量单芯片数字视频解码器、可将所有流行的基带模拟视频格式数字化并解码为分量数字视频。 TVP5146M2解码器支持组件 RGB 和 YPbPr 信号的模数(A/D)转换、以及 NTSC、PAL 和 SECAM 复合视频的 A/D 转换和解码以及将 S 视频转换为组件 YCbCr。 此解码器包含四个11位30MSPS 模数转换器(ADC)。 在器件中的每个 ADC 之前、相应的模拟通道包含一个模拟电路、该电路将输入钳制到基准电压并应用可编程增益和偏移。 总共可将10个视频输入端子配置为 RGB、YPbPr、CVBS 或 S 视频输入的组合。

    CH7024B

    CH7024是一款电视编码器器件、面向手持便携式视频应用、例如数码相机和类似的便携式嵌入式系统。 该器件能够对视频信号进行编码并生成符合 NTSC 和 PAL 标准的同步信号。

    支持的电视输出格式包括 NTSC-M、NTSC-J、NTSC-433、PAL-B/D/G/A/I、PAL-M、 PAL-N 和 PAL60。 该器件通过24位/18位/15位/12位/8位多路复用数字输入接受不同的数据格式、包括 RGB 和 YCrCb (例如 RGB565、RGB666、RGB888、ITU656、如 YCrCb 等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 蔡夏

    非常感谢您的帮助和反馈!

     我将与客户密切讨论此案例。