This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10022:在一条 MDC/MDIO 总线上放置8个 TLK10022芯片

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10022, TXB0108, LSF0204D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050571/tlk10022-placing-8-tlk10022-chip-on-one-mdc-mdio-bus

器件型号:TLK10022
主题中讨论的其他器件: TXB0108LSF0204D

您好!

我将通过通用3V3 MDC/MDIO 总线管理8个 TLK10022芯片。

您能否建议使用 具有 部分断电模式功能的电压转换器/缓冲器(3V3至1V8)、这意味着当 MDC/MDIO 线路的2个 VCC 中的任何一个关闭时、每侧的 IO 均为高阻态?

1-适用于 UNI-DIR MDC。

2-用于 BI-DIR MDIO。 这需要是漏极开路。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 确实有一系列电压转换器产品。 您可以考虑使用 TI 的 TXB0108、请参阅下面的链接。

    https://www.ti.com/product/TXB0108

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    TXB0108具有推挽配置、不适用于 MDIO。

    下面是 TLK10024中连接到单个主节点的8个 MDIO 的快速 sketch。

    我想了解具有漏极开路 IO 配置的 LSF0204D、您有什么想法吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我确实看到了另一个 TI 8位转换器器件型号 TXS108E、它支持开漏、但它在该模式下的最大数据速率为1.2Mbps。  然而、LSF0204D 看起来更适合、因为它支持高达100MHz 的频率、并且 MDIO 在其数据表中被列为支持的应用。 假设4位器件型号适合您、则 LSF0204D 应该正常。

    谢谢、

    Rodrigo Natal