This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:引脚21上拉电阻器

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050096/dp83826e-pin-21-pull-up-resistor

器件型号:DP83826E

大家好、

使用 DP83826ERHBR、我们根据数据表填充了一个1k Ω 电阻器、用于上拉至1V8 (请参阅下面的):

根据数据表、TI 器件需要9.5k Ω 的上拉电阻(请参阅下文):

如果将1k Ω 电阻用于外部上拉电阻、这是否仍然有效?

非常感谢和亲切的问候、

Sam Morris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    INT/PWDN 上的1K 上拉应该起作用。

    --

    此致、

    Vikram