This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1176:接收数据(R)引脚上的上拉电阻器

Guru**** 2767275 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1176, PROFIBUS, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050425/sn65hvd1176-pull-up-resistor-on-received-data-r-pin

器件型号:SN65HVD1176
Thread 中讨论的其他器件: ProfibusISO7721

您好!

我正在设计隔离式 PROFIBUS 接口、我想使用收发器 SN65HVD1176 +其他外部光耦合器(例如、用于逻辑侧 TX 和 RX 的 ISO7721)。

在数据表中、我找到了此应用原理图、其中"R"线路上存在上拉电阻器。 该10k 电阻器的用途是什么?

谢谢、

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当收发器断电或/RE 为高电平时、它可确保 RxD 信号不会悬空。 (这实际上不会在所示的电路中发生。)