This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:RIN 引脚是否接受0V 电压电平?

Guru**** 2925610 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050082/max3221-does-rin-pin-accept-0v-voltage-level

器件型号:MAX3221

大家好、

我们有一个外部 RS232器 件、当器件传输 TX 数据时、Vlotage 电平为0~9.7v、没有负空间范围。

我们将来自外部 器件的 TX 数据连接到  MAX3221的 RIN 引脚、然后看到 ROUT 可以正确生成 TTL 逻辑电平。

此外、外部 RS232器件与 MCU 之间的通信也正常。

但是、我看到了定义0V 的数据表、它位于 MAX3221接收器的入侵区域、 因此需要与您核实此应用是否存在任何副作用或问题。

谢谢!

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX3221数据表的第6.7节保证实际开关阈值始终高于0.6V、因此这将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    根据第6.7节、这是否意味着只要 RS232输入大于2.4V (VCC=3.3)、接收器的 TTL/CMOS 兼容输出就会很低、当 RS232输入介于+0.6V 至-25V 之间时、接收器输出将会很高?  如果我错了、请纠正我的问题。

    谢谢!

    JW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。