This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232E:EMI 和原理图审阅

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049605/sn65c3232e-emi-and-schematic-review

器件型号:SN65C3232E
主题中讨论的其他器件:SN65C3232

大家好、

请帮助我的客户查看 SN65C32EPWR 的原理图、以及 电路中是否存在 EMI 问题。  
我认为 SN65C32EPWR 的原理图很好、但我不确定 EMI 器件。
下面是 SN65C3232EPWR 的原理图、适用于 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    电荷泵电容在 C1=C2=C3=C4=100nF=0.1uF 时看起来良好。 在 VCC 至 GND 上100nF 的适当旁路电容良好。 从 VCC = 3.3V 到 RS232收发器的铁氧体磁珠将有助于在有噪声的电源到达器件之前对其进行滤波。 从 VCC 连接到 GND 的正确旁路电容器。

    SN65C 的最大信号速率为1MHz。 由于此应用使用 UART <->RS232、我假设信号速率非常低。 引脚14和13上的串联铁氧体磁珠可能是额外的组件。 由于您可能在低频下工作、因此铁氧体磁珠的效率非常小。  

    我的主要问题是 TVS 二极管 D158以及二极管 D75和 D157。 TVS 二极管 D158并不能很好的保护总线。 如果在 UART_IN_TX 到 UART_IN_RX 之间发生总线故障、则 TVS 二极管将短路。 要更改此设置、应在每个总线到 GND 之间有两个 TVS 二极管:UART_IN_TX 到 TVS 到 GND、UART_IN_RX 到 TVS 到 GND。  

    在实施 D75和 D157时、可能会考虑到这一想法。 查看 P4SMAJ 的数据表、我相信这些二极管 D75和 D157是单极的。  

    这对您当前的应用不是很好。 鉴于 SN65C3232是一款 RS232收发器、您将在驱动器输出 DOUT 上看到类似 RS232的信号。 该电压电平通常可在5.5V 至-5.4V 范围内摆动。 如果二极管 D75和 D157为单极、当您具有负电压输出引脚14和13时、您将看到收发器 RS232驱动器对 GND 短路。 这可能会由于电源的短路电流消耗而损坏收发器。  

    我觉得其他的设计都挺好的。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    -Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢你的帮助。

    根据您的回答、我有一些疑虑、我想与您讨论。

    我担心、为什么您说添加 D75和 D157可能会损坏收发器? 添加 D75和 D157以避免接收器中的负电压。 那么、引脚14和13都将接地? 这毫无意义吗? 您能否告诉我电源将消耗多少电流?  

    UART_IN_TX 连接到 TVS 接地、UART_IN_RX 连接到 TVS 连接到 GND。  客户不能使用 D75和 D157、还需要移除 D158对吗?


    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    连接引脚13和14的线路是到远程 RS232系统的输入/输出 RS232线路。 RS232信号从正电压摆动到负电压、因此该器件上 RS232接收器的绝对最大输入电压范围为-25V 至+25V。

    如果发生电压尖峰、例如30V、在引脚13 = UART_IN_RX 上、D157将达到其反向击穿电压、并在该高压事件到达收发器之前将其拉至接地。 这是一个好的情况、二极管完成了它的工作! 我担心的是二极管 D75和 D157的极性、因为如果您要扭转这种情况、例如-30V 故障、您现在的总线电压低于接地电压、这将使偏置二极管 D75正向。 器件的接收线路上现在有-30V 电压、超出绝对值。 最大条件。  

    解决方案是用双极方向 TVS 二极管替代 D75和 D157。 也许 P4SMAJ 的数据表显示了其他情况、但从我的快速搜索中可以看出、数据表和提供的原理图上的这些二极管只能保护一半的 RS232信号。 这些二极管是单极的。

    是的、移除 D158、我看不到该二极管如何帮助应对总线故障情况。

    电源的电流消耗将取决于许多不同的因素。 一般规则、如果您在 ABS 之外操作此器件的输入/输出。 在最大条件下、您可能会消耗更多电流 ICC、该电流超出数据表功率部分中的最大条件。 该器件可消耗的最大电流为1mA、通常为0.3mA。  

    此致

    -Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我明白了。

    感谢您的解释。

    Jason