This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS213:SEL 逻辑和交流耦合电容问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS213, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049977/hd3ss213-sel-logic-and-ac-coupling-cap-question

器件型号:HD3SS213
主题中讨论的其他器件: HD3SS214

各位专家、您好!

我的客户对 HD3SS213有两个问题。

1.数据路径是否遵循 DX_SEL? 因为我们只看到表7-1中的 DDC 和 AUX 发生了更改。  

2. 是否可以将交流耦合电容器放在源端?

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我不确定是否理解这个问题、HD3SS213 AUX/DDC 总线由 AUX_SEL 和 DX_SEL 控制。

    2.您可以将交流耦合电容移到另一侧,并使另一侧保持直流耦合。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复! 对于第一个问题、我们要仔细检查数据路径是否也遵循 Dx_SEL。 我们可以看到针对 DA/DB/DC 数据路径的 HD3SS214数据表表表7-1。 但我们无法在 HD3SS213表7-1中看到数据路径真值表。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据路径遵循 DX_SEL、DX_SEL = L -> DA 和 DX_SEL = H -> DB。

    谢谢

    David