This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171RGZEVM:TMDS171RGZEVM

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049782/tmds171rgzevm-tmds171rgzevm

器件型号:TMDS171RGZEVM
主题中讨论的其他器件:TMDS171

你(们)好  

此案例已关闭。

我认为我有同样的问题。 (   热插拔 DVI 连接器时,我的视频不同步 )  

解决方案是什么?

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi

    您能否提供已关闭案例的链接?

    您想要支持什么视频分辨率? 您能否测量 TMDS171输出时钟频率? 输出时钟频率是否与视频分辨率匹配?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  

    案例名称"

    TMDS171:输出信号变得不稳定

    我无法访问这些信号。

     低分辨率(XGA)

    它并非始终发生。

    如果图片很好,就会很好。

    当图片不同步 (通常是非常嘈杂的图片或白屏)时、我 通过 I2C 切换 PD_EN 、并修复了问题。

    重新插入电缆也可以解决问题。

    开机时出现问题,或者使用和角度缓慢插入电缆。

    我的报价是不是任何寄存器,它可以指示 它们是否有问题,以便我可以重置部件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用 EyeScan SW 转储 TMDS171寄存器并比较工作用例和非工作用例? 可以通过以下链接下载软件 :https://www.ti.com/product/TMDS171#design-development

    谢谢

    David