This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:原理图检查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050058/sn75dp139-schematic-check

器件型号:SN75DP139

你(们)好  

您能否帮助检查 SN75DP139原理图以及任何需要调整的问题  

CPU >> AMD  

谢谢

e2e.ti.com/.../sn75dp139bb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保通过2k 电阻器将 SCL_SRC 和 SDA_SRC 上拉至3.3V

    2.它们是否使用 HPD_SNK 作为对 OE_N 进行栅极控制的方法? 它们是否可以在 OE 上保留下拉选项?

    谢谢
    David