This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC179A:SN65LBC179A 与 SN65LBC179

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050199/sn65lbc179a-sn65lbc179a-vs-sn65lbc179

器件型号:SN65LBC179A
主题中讨论的其他器件:SN65LBC179

大家好、 我考虑的是 179A 和179之间的值。 它们之间有什么区别、为了选择一个而不是另一个、应该考虑什么?  

谢谢

Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大的区别在于179A 支持30Mbps、但功耗更高。 179A 还具有其他几个改进的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 最大 Mbps CAN 179支持什么? 10Mbps?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    没错、SN65LBC179可以支持10Mbps。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett