This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1027-Q1:TLIN1027 CAN't 与 K-line 正常通信、且有轻微发热

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN1027-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049946/tlin1027-q1-tlin1027-can-t-communicate-with-k-line-normally-and-there-is-a-slight-fever

器件型号:TLIN1027-Q1

大家好 、

在测试时序期间、TLIN1027无法正常与 K 线通信、并且会出现轻微的发热。  客户更担心会出现问题。  您能帮助 分析问题是什么。 下面是我们的电路原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    感谢您的支持! 我有一些问题可能有助于缩小我们在这里工作的范围。

    是否同时组装了 R47和 R52? 这意味着上拉强度为500 Ω。 TLIN1027-Q1最  kΩ 1 μ A。 R36中是否存在电阻?

    此外、与我看到的设计人员通常在这里使用的器件相比、R49和 R56看起来有点高。  在这些电阻器短路或将 R49和 R56替换为0 Ω 电阻器后是否尝试进行通信?

    异常通信的性质是什么? 是否正在传输任何数据? 波形是否以任何特定方式看起来很奇怪?

    最棒的

    Danny