This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC031:SN65LBC031DRG4的 ESD

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049905/sn65lbc031-esd-of-sn65lbc031drg4

器件型号:SN65LBC031

大家好、

 SN65LBC031DRG4的 ESD 性能如何?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    此器件看起来从未符合任何 ESD 保护标准、否则会在数据表中列出。 鉴于这是一个相当古老的部分(1998年)、这并不令我感到意外。  

    如果您担心 ESD 要求、我建议为器件使用外部 ESD 保护电路。  

    该器件可完全防止总线线路上可能出现的电池短路和特定电气瞬变。  

    它还具有热关断电路 、可在器件耗散过多功率时禁用输出驱动器。

    此致、

    Tyler