This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047:DSLVDS1047-1048EVM 的电流

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047-1048EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049584/dslvds1047-the-current-of-dslvds1047-1048evm

器件型号:DSLVDS1047

 当我们在 DSLVDS1047-1048EVM 中输入20MHz 方波时,电流上升了438mA。 现在我们使用一根扭线将1047连接到1048,长度为80cm。 因此,任何人都可以帮助解释电流为何如此高。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查 IC 的焊点? 方波输入在输入端的什么位置? J5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    焊料完美无缺。

    还有,是的,来自 J5的20MHz 信号输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享您的设置图片?