请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DSLVDS1047 当我们在 DSLVDS1047-1048EVM 中输入20MHz 方波时,电流上升了438mA。 现在我们使用一根扭线将1047连接到1048,长度为80cm。 因此,任何人都可以帮助解释电流为何如此高。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我们在 DSLVDS1047-1048EVM 中输入20MHz 方波时,电流上升了438mA。 现在我们使用一根扭线将1047连接到1048,长度为80cm。 因此,任何人都可以帮助解释电流为何如此高。
谢谢!