This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:48MHz 输入允许使用哪种时钟源? 数据表显示没有晶振、我应该使用 MEMS 振荡器吗?

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049839/tusb2046i-what-kind-of-clock-source-is-allowed-for-48-mhz-input-datasheet-says-no-crystal-should-i-use-a-mems-oscillator

器件型号:TUSB2046I

大家好、 引脚 TSTPLL/48MCLK 的 TUSB2046X 状态数据表:"如果需要48MHz 输入时钟、则可以将48MHz 时钟源(无晶振)连接到此输入端子。"

这是否意味着我不能仅仅使用48MHz 晶体振荡器? 我是否必须改用48MHz MEMS 振荡器? 还是指未将6MHz 晶体连接到此引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、您不能只在此处使用48MHz 晶体。 您可以参阅 图7。 48MHz 输入时钟配置、以进行一些说明。

    '对于48MHz 运行、由于内部振荡器单元只支持基频、不能使用 XTAL2输出的晶振生成时钟。' -数据表第3页。