This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:ESD 保护要求

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050040/thvd1500-esd-protection-requirement

器件型号:THVD1500

您好!

由于芯片具有固有的 ESD 保护、我们是否需要添加外部 TVS 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望 ESD 事件能够承受超过额定值(16kV HBM 等)的影响、则需要添加外部保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    如果我们对 IC 的 ESD 额定值满意、我们是否应该添加钳位电流限制脉冲防护电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、

    正如 Clemens 所说的、如果您担心 ESD 事件比器件额定值更强、建议添加外部保护组件。 TVS 二极管和/或限流脉冲保护电阻器都是不错的选择。

    此致、

    Eric Hackett