This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI 总线电气特性 CIN

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049928/xio2001-pci-bus-electrical-characteristics-cin

器件型号:XIO2001

您好!

我想知道 PCI 总线电气特性的输入容量 CIN、请告诉我。

由于数据表的第6.9章 PCI 总线电气特性中未对此进行说明、因此无法确认与其他器件的连接。

如果您不知道输入容量 CIN,请让我使用近似计算方法或近似值。  

・CIN -输入电容[pF](最大值/最小值)

此致、

T.福冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑器件的典型 CI 小于5pF。

    XIO2001符合 PCI 规范、所以 Cin 小于规定的10pF。