This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:原理图审阅

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB213, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049571/tusb501-schematic-review

器件型号:TUSB501
主题中讨论的其他器件: TUSB213TUSB212

P1是 USB 3.2第1代 A 型的连接器、P2是 USB 3.2第1代 B 型的连接器

我想知道、通过 TUSB501连接 RX/TX 时是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图正确。 您可以将 TUSB213替换为 TUSB212、如果不需要、您可以删除 USB2转接驱动器

    此致、

    Brian