This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:通过 ONET4201驱动程序支持 CML MUX

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049612/hd3ss3412-support-cml-mux-with-the-driver-of-onet4201

器件型号:HD3SS3412

设计

我们的客户需要一个用于 CML 信号的多路复用器、速度大约为3Gbps、我们想知道 HD3SS3412是否可以支持?

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason;

       HD3SS3412可以支持 CML。 如果需要超过1.8V 的内部偏置,只需小心共模电压。

    此致、

    Brian