This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:如何使用 PCA9545A

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A, TCA9543A, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049639/pca9545a-how-to-use-pca9545a

器件型号:PCA9545A
主题中讨论的其他器件: TCA9543ASN74LVC2G66

大家好、

这是 Insur Group 的 FAE Andy。

Inspur 正在服务器上使用我们的 PCA9545A、我对如何使用 PCA9545A 有一些疑问、请帮助我检查。

PCA9545A 有四个通道、如果我们只需要2个通道、我如何处理其他未使用的通道?

PCA9545A 还具有电压转换功能、因此我使用3V3待机电源轨供电的 PCA9545A VCC、上拉主从通道 SD0~SD2、但使用另一个电源轨3V3主上拉从 SD3。   问题是3V3待机功耗较快、但3V3主系统将在稍后加电、根据系统要求确定加电时间;  在此期间、SD3通道可被视为浮动、PCA9545A 是否支持此应用?如果像这样为 PCA9545A 供电、BMC 在扫描 PCA9545A 时是否会出现异常?
如果无法这样使用、您是否有一些关于此应用的建议来为我们的客户提供帮助、客户需要使用3V3 main 上拉 SD3通道、目的是保持 与下游 器件相同的电源轨、以避免泄漏电流。  

感谢您的帮助、期待您的回复。

 

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:μ I²C 协议非常慢、因此您可以将未使用通道的 I/O 引脚保持断开状态。 (TCA9543A 是一款双通道开关。)

    2.从通道上的悬空信号不会影响 PCA9545A 本身。 但是、当 SD3被启用而同时仍然断电时、主器件上的上拉电阻器将上拉 SD3信号、所以从器件将在其 μ I²C 引脚上看到3.3V 的电压。 这是典型禁止的、因为电流会流经 ESD 钳位二极管流入3V3主电源、并为连接到该电源的任何器件部分加电。 当电源尚未打开时、您必须告诉主设备上的软件不要扫描 SD3、或者必须使用其他一些机制(例如、由单独 GPIO 控制的 SN74LVC2G66)断开 SD3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    尊敬的 Andy:

    只需在上面的答案中添加一点:

    您还可以通过上拉电阻器将未使用的通道连接到 Vcc。 这将在意外启用未使用的通道时保护系统。 不过、推荐的双通道开关鞋款可能更适合您。  

    2.只要未启用未上电的通道(所有通道的默认状态)、这就不是问题。 本地 I2C 总线甚至可以在该状态下进行通信。 这些通道可在电源可用后启用、以便能够与 I2C 网络通信。 如果在通道的上拉电阻器可用之前进行连接、这可能会影响通信、正如 Clemens 所指出的、因此应避免。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、Schott、

    明白了、非常清楚、谢谢!

    只是一个小问题、  

    "这是典型禁止的、因为电流会流经 ESD 钳位二极管进入3V3主电源、并对连接到该电源的任何器件进行部分上电。 "

    如何通过 ESD 钳位二极管了解?  该 ESD 钳位二极管的方向是什么?  

    谢谢、

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    该二极管将面临从电源到总线引脚的问题、通常会阻止大于 Vcc 的电压影响电源。 但是、这仍然可以用作通向电源的小泄漏路径、并对系统进行反向偏置、因此应避免。  

    此致、
    Eric Schott