This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:SCL 和 SDA 引脚参考

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049542/tca9800-scl-and-sda-pin-consult

器件型号:TCA9800

大家好、

客户意外反转 SCL 和 SDA 引脚的连接。 但我检查了 D/S、TCA9800的这两个引脚看起来完全相同。 因此、客户希望与我们再次核实、他们是否可以反转 SCL 和 SDA 引脚的连接? 请帮我们检查一下、谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电气级别、SCL 和 SDA 信号的行为是相同的。 没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    您好、Stanley、

    一些类似的缓冲器器件可能不支持这种开关连接、因为它们只允许 SCL 在一个方向上进行通信、而 SDA 将是双向的。 判断器件是否对两个通道都是双向的方法是查看器件是否支持时钟扩展(如 TCA9800)。 此类器件支持双向 SCL 信号以及 SDA、从而为 I2C 信号提供两个相同的通道。 对于这些、可以将任一通道视为 SCL。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott