This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:Vref 的等效内部电路

Guru**** 2830875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD253, SN65HVD252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049533/sn65hvd251-equivalent-internal-circuit-of-vref

器件型号:SN65HVD251
主题中讨论的其他器件:SN65HVD253SN65HVD252

大家好、团队、

Vref 的等效内部电路是否与下图所示的 SN65HVD253相同?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro-San、

    是的、这里的电路非常相似、可以通过所示的图来表示。 虽然所示电阻器的标称值相似、但请注意、正如 Vref 输出电压规格所建议的那样、这些容差可能不如较新的 SN65HVD252小。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott