This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:双 DSI 转单 LVDS 问题

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130075/sn65dsi85-q1-dual-dsi-to-single-lvds-questions

器件型号:SN65DSI85-Q1

你(们)好

  1. 我们计划在具有2个 DSI 输入和1个 LVDS 输出的汽车应用中使用 SN65DSI85-Q1。 我们需要分离视频(左/右)以实现1920x720显示。 左/右尺寸是否有任何最小尺寸限制。 例如,我们是否可以保留480x720pixel,而保留1440x720pixels?
  2. 在具有单个 LVDS 输出(左/右)且 DSI 通道 A clk 作为基准时钟的双 DSI 输入中,如果 DSI 通道 B 出现故障(断开连接或停止呈现)会发生什么情况? 来自 DSI A 的视频是否仍会显示?

此致

Sankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sankar、您好!

    CHA_DSI_CLK_RANGE、 CHB_DSI_CLK_RANGE、刷新率和 bpp 将限制您的较低显示大小限制。 CLK ≤的最低范围是40 μ s 频率< 45MHz、由值0x08的寄存器0x13设置。 请使用 DSI 调谐器工具配置您的器件。

    2.在 工作模式下、通道 A 上接收到左像素、通道 B 上接收到右像素、通道 B 上接收到右像素。如果通道 B 不接收/发送其像素信息、则只有左像素会传输到 LVDS 通道。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sankar、您好!

    在这个主题上、还有什么其他我可以帮助您的吗?

    如果没有、您能否通过单击 Resolved (已解决)按钮来关闭此主题?

    谢谢、

    扎赫