This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159 + TS3DV642 DVI

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128998/sn65dp159-sn65dp159-ts3dv642-dvi

器件型号:SN65DP159

你(们)好

布局阻抗是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    阻抗正确。 我可以在布局完成后对其进行审阅。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    您能帮您检查原理图。
    客户将 RGZ 更改为 RSB 并尝试放置2 DP159。

    e2e.ti.com/.../TDP159.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我查看了您的原理图、它在大多数情况下看起来都不错。

    根据您的原理图中的内容提出一些建议:

    在 DP159的引脚19上、我建议在引脚上使用一个100nF 电容器、在每个电源节点上使用4.7pF、10pF 电容器和一个大容量电容器。  

    我在原理图的第二页看到了针对一个 DP159而不是针对最后一页上的 DP159实施的 CM 扼流圈和 ESD。  

    我建议为 DP159信号路径实施 CM 扼流圈和 ESD。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth

    在这个主题上、还有什么其他我可以帮助您的吗?

    如果没有、您能否通过单击 Resolved 按钮关闭此主题。

    谢谢、

    扎赫