This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:无闩锁或无?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134371/tpd4e02b04-q1-latch-up-free-or-no

器件型号:TPD4E02B04-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们计划在我们的航天应用(低轨道卫星)设计中使用 TPD4E02B04-Q1器件。 在太空中、辐射可能会在电子元件中产生闩锁(单粒子闩锁)。 但是、如果某个组件因设计/技术而无锁存、则显然不会发生这种情况。

- TPD4E02B04-Q1是基于单个二极管(仅 PN 结),还是基于 CMOS 技术产生的裸片? 实际上、如果组件基于单二极管(PN 结不带大容量、也不能正常闭锁)、则无法实现闩锁。
-如果组件基于 CMOS 技术,则设计为无闩锁(SOI 技术,深井),还是无?

我对 TPD4E02B04-Q1组件也有同样的问题。

感谢你的帮助、
此致、
Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    TPD4E02B04-Q1  是一个单二极管(仅 PN 结)、因此正如您所说的、无法进行闩锁。  

    此致、

    Sebastian