This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401-1PZP:表示"-1"

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133741/tfp401-1pzp-meaning-behind--1

您好!

您能否帮助我确定我们希望销售的此 PN 中"-1"的含义? 我在任何数据表中都找不到它、我想知道这是否与器件的适用性、形式或功能有关。 您能帮我查找有关此器件的任何信息吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请让我查看此信息、并在我获得信息后回复此主题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法找到解释 '-1'含义的相关信息。 但该器件未在 TI.com 上列出、内部也被注明为过时、我不建议销售该器件、因为我无法再支持该器件。

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白。 感谢您的检查、我们不会继续。

    此致