This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:AM26C32IPWR 和 AM26LS32ACPWR 之间的差异、以及更换它们时的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26LS32AC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134356/am26c32-differences-between-am26c32ipwr-and-am26ls32acpwr-and-what-are-the-concerns-when-replacing-them

器件型号:AM26C32
主题中讨论的其他器件: AM26LS32AC

您好!  

客户已采用 AM26C32IPWR、但由于可用性而需要更换。 他们正在考虑将 AM26LS32ACPWR 作为替代产品。

AM26C32IPWR 和 AM26LS32ACPWR 之间有何差异、更换它们时需要考虑哪些问题?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26C32旨在替代 AM26LS32AC。 LS 的功耗提高了五倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于每个数据表都不同、是否可以尽可能告诉我差异? 温度范围和电流消耗似乎不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LS 器件具有更高的功耗、更窄的温度范围、更宽的输入电压范围、稍慢的速度和更低的输出电压(TTL、因此无法驱动5V CMOS 输入)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    高级别差异如下所示:

    AM26LS32AC 的工作温度较低、ICC 的最大电流为70mA (与15mA 相比)、但差分总线输入的最大绝对电流较高。  

    这些是器件之间运行的最大差异。 因此存在风险、最大的是较低的温度范围、因为小于0C 的工作温度超出了"交流"器件的规格。  

    如有任何其他问题、请告知我!

    最棒的

    Parker Dodson