This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS94:[SN65LVDS94]关于引脚#39;s 说明

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131383/sn65lvds94-sn65lvds94-about-pin-s-description

器件型号:SN65LVDS94

尊敬的:

我们希望通过 SN65LVDS94DGG 将 LVDS 信号导出到 RGB 输出

另外、请告诉我 、SN65LVDS94DGG 的输出信号之间应连接哪个引脚 Hsync、Vsync 和 DE 信号。

(P.S. >>  我在数据表中找不到有关此引脚的说明)

此致、

吊信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hosung、

    SN65LVDS94的输出是28位宽 LVTTL 总线。 输出引脚为 D0-D27。 下面的图表左上角显示了其中一些引脚。

    对于 HSYNC、VSYNC 和 DE 映射、它将取决于它进入 SNLVDS94的输入。 请参阅下图、了解如何将串行数据拆分为并行输出总线。  

    此致、

    Jack Scherlag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    谢谢你。

    然后、请告诉我 D0 - D27之间对应的引脚 RGB888 (24位)。

    此致、

    吊信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hosung、

    HSYNC 映射到引脚24、VSYNC 映射到引脚25、DE 映射到引脚26。

    R0 -> D0

    R1 -> D1

    R2 -> D2

    R3 -> D3

    R4 -> D4

    R5 -> D6

    R6 -> D27

    R7 -> D5

    G0 -> D7

    G1 -> D8

    G2 -> D9

    G3 -> D12

    G4 -> D13

    G5 -> D14

    G6 -> D10

    G7 -> D11

    B0 -> D15

    B1 -> D18

    B2 -> D19

    B3 -> D20

    B4 -> D21

    B5 -> D22

    B6 -> D16

    B7 -> D17

    此致、

    插孔