This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:HDMI1.4至 MIPI CSI/DSI 转换器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134178/sn65dp141-hdmi1-4-to-mipi-csi-dsi-converter

器件型号:SN65DP141

是否有类似的产品可替代视频解决方案的 IT6616和 IT6801FN?

1.IT6616:HDMI1.4 MIPI CSI/DSI 转换器。

2.IT6801FN: 支持3D 的 HDMI1.4接收器。

 

视频输出接口支持数字视频标准、例如:

24位 RGB/ YCbCr 4:4:4

16位 YCbCr 4:2:2

8位 YCbCr 4:2:2 (ITU BT-656)

24位双倍数据速率接口(全总线宽度、像素时钟速率减半、在上升沿和下降沿计时)

输入通道交换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    遗憾的是、我们没有单器件转换器解决方案! 不过、您可以使用2器件解决方案、例如将 DS90UB949 (HDMI 输入)与 DS90UB940N (MIPI CSI-2输出)配对