This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:芯片拓扑

Guru**** 2929560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134053/sn65176b-die-topology

器件型号:SN65176B

各位专家:  

参考胎面: SN65176B:SN65176BDR -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛 

我看到讨论过的2种不同的裸片拓扑是有效的。

我看到 SN65176DBR 的第三种不同裸片拓扑。

此拓扑是否也有效?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65176BDR 有三个制造工厂。 这是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    您能不能告诉我 IC 顶部的标记-所有代码都很有用、我将跟踪器件以进行验证。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的回复。

    随附带标记的图片

    期待您的回复。

    此致

    Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    我无法跟踪批次代码-请确认是否为第1行:65176B;第2行:28m;第3行:STK9。 如果正确、这些商品可能是假冒商品、因为我在我们的批次代码跟踪器中找不到它们。 如果是这种情况、请在此处查看后续步骤 :https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html

    最棒的

    Parker Dodson