This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:关于 USB PD 的使用

Guru**** 2535650 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132921/tusb4020bi-about-usage-for-usb-pd

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

 

我们的客户希望将 USB 2.0集线器(TUSB4020BI)和 USB PD 适配器连接到板上的同一 Type-C 连接器。

因此,USB device②(适配器= device①)和电源(DFP 9V/2A)同时进行集线器的 USB2.0通信(device①(up)=>HUB =(down))和电源(DFP 9V/2A)。

TUSB4020BI 的-USB_DP_UP 和 USB_DM_UP 连接到 VBUS、D+、D-和 GND

USB PD 适配器连接到 VBUS、CC 线路

 

然后、TUSB4020BI 能否正常通信?

我担心 VBUS 电压变化等的影响

 

如果您有其他推荐器件、您能告诉我们吗?

 

[图像]

 

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san

    您可以参考此 e2e 线程、该线程用于设计具有 PD 控制 器的 TUSB4020BI、e2e.ti.com/.../tusb4020bi-usb_vbus-connection-for-usb-power-delivery-application。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您提供信息。

    我理解需要检查的要点如下。

    如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

     

    -如果 VBUS=9V、我必须控制 USB_VBUS 电压小于1.155V (建议运行条件的最大值)。

    和、上电时 USB_VBUS 电压应约为500mV。

    因此、我们可以安装与建议的不同的 USB_VBUS 引脚分压电阻器

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san

    USB_VBUS 是否始终为9V? 为了位于安全侧、我将让 PD 控制器处理 VBUS 并使用 PD 控制器 GPIO 控制集线器 USB_VBUS 引脚。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    仅当连接 USB 适配器时、它才变为"VBUS=9V"。

    而且、在与 TUSB4020BI 相同的电路板上没有 USB PD。

    因此 、我想到了我在上一个主题中报告的计划。

    如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san

    当支持 PD 的器件相互连接时、DFP 和 UFP 最初默认为标准 USB 默认操作。 DFP 电源 vSafe5V、UFP 根据[USB 2.0]、[USB 3.1]、[USB Type-C 1.2]或[USBBC 1.2]规范定义的规则消耗电流。 在进行电力输送协商后、可以以更高或更低的电压和更高的电流提供电力。 因此、如果没有 PD 控制器、您如何能够在5V 至9V 之间协商功率?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

     

    很抱歉让您感到困惑。

     

    我了解 USB PD 流程。

    请参阅我的[图片]。

    USB PD 通信在 device①(UFP)和 USB PD 适配器(DFP)之间进行。

    (协商5V 至9V 的电源)

     

    因此、TUSB4020BI 板上没有 USB PD 控制器。

    (我们无法实现您的想法。)

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san

    那么、我不会看到使用一组不同的电阻分压器将 USB_VBUS 电压降至500mV 左右的问题。 但您可能会看到 USB 集线器被识别的延迟、因为我们必须首先通过 PD 协商。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您提供的信息和建议。

    此致、

    隐藏