This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:PCB 材料类型

Guru**** 2927930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134131/ds125df410-pcb-material-type

器件型号:DS125DF410

我们正在进行 PCB 布局、并希望确认是否可以对所有层使用 FR4。 我们手头上有 DS125DF410评估板、注意到顶层的颜色与底层的颜色有很大不同。 我们还检查了评估板的 PCB 光绘文件、但未找到有关 PCB 板材料的显式信息。

谢谢。

子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FR4适用于10Gbps 至12.5Gbps 的数据速率。 TI 在 DS125DF410重定时器测试中广泛使用了 FR4 PCB 测试迹线。 TI DS125DF410评估板为 高速信号层采用 Rogers ro4350b 电介质。

    谢谢、

    Rodrigo Natal