This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:适用于 DP 交替模式应用

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TUSB1146, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133894/tusb422-for-dp-alternative-mode-application

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件: TUSB1146TPS25221TPS65987

您好!

我的客户使用 Type-C 端口  在交替模式下输出4条通道 DP2.0、还需要仅支持5V/900mA 的 PD 输出、

他们是否可以使用 TUSB422 + TUSB1146以及另一个限流开关(TPS25221)来实现此设计?

但 TUSB422没有像 TPS65987这样的翻转引脚来控制 TUSB1146、似乎需要另一个 MCU 来控制 TUSB1146翻转、对吧?

或者、您对此应用有更好的建议吗? 我的客户说 TPS65987尺寸很大、不需要20V 电源路径。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff:

      如果您使用 I2C、则不需要仅用于翻转的另一个芯片。

    此致

    Brian