This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1141L:故障条件的含义

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1141L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134703/onet1141l-meaning-of-the-fault-condition

器件型号:ONET1141L

尊敬的所有人:

我在 自己的 PCB 上安装 ONET1141L 时遇到问题。

不管怎样、芯片似乎都变成了故障状态、在通过 I2C 协议进行任何通信后将 FLT 输出置为有效。
我已经尝试了寄存器值的几个组合、但每次我将 FLT 置为有效。
我知道这是一个很大的问题,因为它可能 是由几个因素(I2C、电流、信号...)造成的。 但是,作为第一步,我想了解 FLT 的含义是什么,以及为这一断言带来的条件是什么

偏置电流设置为0、并且未连接光电二极管。

PCB 上有3种不同的 Onet、问题在所有3种情况下都是相同的。 根据数据表、通过适当的 PCB 设计正确设置 I2C 地址。 此外、我有4个 PCB 副本、 每个副本都有此问题、因此我们可以排除损坏的芯片或错误制造。

实际上、我还将器件安装在我自己的另一个 PCB 上(不同的设计、但条件相似)、并且相同的寄存器选项不会带来任何问题。  

如果您有任何建议、请告诉我。
非常感谢。

此致、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我建议您检查此列表以查看是否满足这些条件中的任何一个。

    另一个可能值得尝试的步骤是将先前设计的原理图/布局与当前设计进行比较。  如果您愿意、我们还可以在最终进行原理图审阅/比较。  如果您不想将原理图公开、请随时向我 DM。

    谢谢、
    Drew