This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:关于 VOH 最大值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134748/ds16f95qml-regarding-voh-max

器件型号:DS16F95QML

您好 E2E 专家。

你好。

如下面的 E2E 链接所述、室温下、VCC=5V 时 VOH 最大值为3.6V。

问题是、为什么它不在数据表中?

数据表中的"和"低于"部分显示了 Vcc=5.5V 的条件、但是

对于条件列 Vcc=4.5V 中的相同情况、我是否可以问为什么?

您能对此进行澄清吗?

提前感谢您的帮助。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所提到的 E2E 帖子是: e2e.ti.com/.../ds16f95qml-voh-max

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    如有疑问、请参阅以下内容:

    R 输出上的最大 VOH 不是大多数规格、我认为几乎所有规格都是如此、但可能有一些例外、因此我将保留它、 即 RS-485/RS-422器件。 由于3.6V 的电压将处于非常低的电流条件下、这不符合针对器件列出的测试条件、并且具有列出的测试条件的最大 VOH 可能会令人困惑、因为它不会反映器件的真正最大值-该最大值将根据而变化 系统参数。  

    4.5V VCC 是建议的最低电压-这很可能被选作测试点以显示这些规格在建议条件下的"最坏情况"变化。 在 VCC = 5.5V 时、FET 的导通电阻最低、而在 VCC 较高时、可能的最大电压更高。  如果 VCC 更高、您可以获得更好的结果-但如果使用5V +/- 10%的电源、则应针对4.5V 的最坏情况进行设计。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson